This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:PPC3 EVM 应用

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, TAS5766MRMTEVM, TAS5766MDCAEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/735732/tas5766m-ppc3-evm-app

器件型号:TAS5766M
主题中讨论的其他器件:TAS5782M、、

你(们)好,先生

我已经下载 PPC3软件、 并已安装 PurePath 控制台主板和 TAS5766MDCAEVM、TAS5766MRMTEVM 和 TAS5782M EVM

但是、当我启动 PPC3 GUI 时、我找不到任何可用的 EVM 应用

是否需要额外批准?

我的 TI 帐户是 donghan.kang@navercorp.com

请检查~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用以下链接中的"请求"按钮: http://www.ti.com/tool/PUREPATHCONSOLE

    在该表单中、您需要提及所需的 EVM 应用、我们将批准这些应用。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的访问权限已授予。 mySecureSoftware@ti.com 将很快向您发送一封电子邮件。

    Andy