This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:接地故障测试

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221, TPA3221EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/717227/tpa3221-ground-fault-test

器件型号:TPA3221

您好!

您能否提供 BTL 和 PBTL 模式下的接地故障测试结果?
此外、在使用具有 PBTL 模式的 TPA3221EVM 测试以下配置(BTL 配置)中的接地故障时、如果 OUT1_P 接地短路、TPA3221损坏、那么您能否告诉我 TPA3221在此情况下损坏的原因?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato-San、

    我想您说器件已配置为 PBTL 模式(输入 IN2P 和 IN2M 接地)、输出配置为 BTL。 是这样吗?

    如果这是正确的、我们不支持此模式、我们不会测试此模式、因为它完全不正确。

    我们在所有有效的功能模式下都经过了 GND 短路测试、并且器件的运行方式符合我们的预期。

    客户是否在器件和输出处于正确模式时尝试过此测试? (例如、BTL 配置和 BTL 输出)。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam - San、

    感谢您的回答。

    是的、TPA3221配置为 PBTL 模式、输出配置为 BTL 模式、然后执行接地故障测试。
    我们的客户也知道它与正常使用不同、但请告诉我为何无法检测到接地短路。
    换句话说、请告诉我如何检测 PBTL 模式中的接地故障。
    当然、该器件在接地故障测试之前正常工作。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato-San、

    我们仅支持有效配置、例如输出配置与输入配置匹配时。 我无法评论如何在您请求的无效模式下使用器件。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam - San、

    感谢您的评论。

    我无法验证此症状,因为我没有 TPA3221EVM,所以您能否再次检查此症状是否通过使用 EVM 重现?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    我无法在不受支持的配置中测试 EVM。  

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam - San、

    感谢你的答复。

    我明白了。

    此致、
    加藤