This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49350:建议

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM49350, TLV320AIC3253, TLV320AIC3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/735463/lm49350-recommendations

器件型号:LM49350

您好!

我正在寻找音频编解码器:  

-单声道

-效率约为90%(可能表示 D 类)

I2S 接口

-大约0.4-0.8W 的功率流入8 Ω 扬声器

-低静态电流(禁用引脚或类似引脚)

-音量控制很好,但不是必需的

-最好采用3x3或4x4 QFN 封装、或具有 HDI 特性的类似 BGA 可路由(4/4mil 4层电路板、强烈推荐使用机械通孔)

这似乎是唯一的选择是 LM4935x、但由于我不是该领域的最资深专家、我正在寻找建议或确认我的选择是可以的...

最初、我将 TLV320AIC3253视为 QFN 中的唯一选项... 希望你能证明我错 了:)

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vincenzo、

    对于您想要的封装类型和尺寸、实际上只有几个选项。 您已经提到了 LM4935x 器件、但 TLV320AIC3107也采用3.3 x 3.5 BGA 封装。 LM49350和 AIC3107在规格和功能方面非常相似、LM49352为 ADC 和 DAC 提供了更好的 SNR。
    AIC3107具有可控制低电流模式的复位引脚、而 LM4935x 具有可写入的寄存器、可使器件脱离待机状态。
    如果评估模块对您来说很重要、AIC3107当前提供 EVM、而 LM4935x 器件不提供 EVM。 我们正在为 LM49352开发新的 EVM、但在发布之前需要一段时间。

    此致、
    -Steve Wilson