This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3212:电机噪声消除

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756531/tlv320aic3212-motor-noise-cancellation

器件型号:TLV320AIC3212

您好、Sirs、

我们希望使用两个 MIC 来消除电机噪声。

您是否有关于如何放置 MIC 的建议/指南?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    任何噪声消除应用中麦克风的位置在很大程度上取决于所使用的算法和声学环境、因此遗憾的是、我们无法为其提供总体建议或指南。  此外、请记住、AIC3212是一款高度集成的音频编解码器、具有多种功能、但本身无法消除噪声、因此应使用外部 DSP 来执行算法。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    非常感谢您的评论!

    我是否知道 描述中的蓝色词语是指? 只需按 EQ 删除特定频率? 太棒了!

    TLV320AIC3212的录制路径涵盖从8kHz 单声道至192kHz 立体声录制的操作、并包含可编程输入通道配置、涵盖单端和差分设置以及输入信号的悬空或混合。 它还提供数字控制立体声麦克风前置放大器和集成麦克风偏置。 数字信号处理块的一个应用是可消除可闻噪声、该噪声可能由机械耦合(例如、数码相机中的光学变焦)引入。 记录路径还可配置为立体声数字麦克风脉冲密度调制(PDM)接口、通常在64 fs 或128 fs 下使用。