This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:需要 TC 规格

Guru**** 2455000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/733084/tpa3116d2-need-tc-specification

器件型号:TPA3116D2

你好。

我们的客户正在申请 TC 规格。 请提供帮助。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    您能澄清一下 TC 的含义吗?

    谢谢、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert。
    我们需要使用温度信息来确认 IC 符合要求。 您是否具有 TPA3116D2的 TC (温度情况)值或如何计算。

    您是否具有 RJC、RJB 值。  感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、
    我获得了该器件的以下信息:
    RθJC Ω(顶部):1.2°C/W
    RθJB:21.5°C/W
    我们有一个介绍如何执行热测试的文档: www.ti.com/.../spra953c.pdf
    最棒的餐厅
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shawn。
    你好。
    我从下面显示的文档中获得了信息。
    "
    当需要应用散热器时、不应使用 ΨJT μ F。 而是公式5和公式6
    应用。
    "
    但是 Rθ(sa)和 Rθ(cs)很难测量。 您能否为我们提供其他更简单的方法来确认 IC 热性能规格?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、
    是的、此测试不容易设置。 本文档的第2.1节介绍了如何设置测量。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn。

    我将向我们的客户提供最新信息。 任何问题都将告诉您。 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shawn。
    我们的客户无法理解如何使用第2.1节来测量 Rθ(sa)和 Rθ(cs)。 是否有任何其他文档介绍了如何测量它。 感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、
    该文档对测试设置进行了非常详细的介绍。 遗憾的是、我们没有其他任何一个。 正如我在上面提到的、这不是很容易设置、用户可以直接将该信息用于他们的热计算-我认为用户不需要复制此测量。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shawn。
    你好。
    RD 需要确认 TPA3116D2是否通过散热器的热测试。 是否有可计算的公式?
    感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、
    部分公式如2.2节所示、用户可以使用它们计算结温。 结温通常应低于135C、以避免最大输出功率(功率耗散)出现 OT 故障。
    此致、
    郑少文