This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:查找可使用回声(麦克风)功能的产品

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/718743/pcm1808-finding-products-that-can-use-the-echo-microphone-function

器件型号:PCM1808
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3101

你(们)好

正在审查新产品的 ADC。

将卡拉 OK 麦克风更改为数字信号是主要功能

目前、也在应用回波 IC。

在 TI 产品中、似乎有一个包含 DSP 的产品。

请检查回声(麦克风)功能是否适用。

PCM1808 (立体声 ADC)

TLV320ADC3101 (具有 miniDSP 的立体声 ADC)

-回波功能的可能性(由3-D 指定)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您提到的两个器件都是 ADC、但对于麦克风应用、我建议使用 ADC3101。 该器件作为集成 PGA、需要对麦克风信号振幅进行预放大。 此外、ADC3101还具有一个 miniDSP、用户可以对其进行配置以创建自定义音频处理流程。 您能否提供有关您希望在应用中实现的回波功能的更多详细信息?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师