This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5508C:如何将 PWM 输出更改为模拟或 I2S 接口?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5508C, TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/718854/tas5508c-how-to-change-pwm-output-to-analog-or-i2s-interface

器件型号:TAS5508C
主题中讨论的其他器件: TAS5558

尊敬的支持

客户使用了 TAS5508C、他们希望输出通道可以更改为模拟或 I2S 接口

您有什么解决方案可以实现它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这意味着他们希望 TAS5508C 的 PWM 输出之一为模拟或 I2S?

    遗憾的是、我们没有任何器件可以将 PWM 输入转换为模拟输出或 I2S。 客户能否使用进入 TAS5508C 的 I2S 而不是来自 TAS5508C 的输出?

    如果客户可以使用较新的调制器、例如 TAS5558、则可以使用 SDOUT。 TAS5508C 不具有此功能。

    此致、

    -Adam