This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:通道分离值?

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/718594/pcm5242-channel-separation-value

器件型号:PCM5242

你(们)好

 通道分离“100dB/95dB 109dB/103dB ”的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、

    这是一个令人困惑的规范! 这两个数字适用于 PCM5242和 PCM5241、但我们从未发布过 PCM5241。 PCM5242的技术规格为100、109。

    谢谢!
    Paul