This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PCM2903C:PCM2903C

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/735758/linux-pcm2903c-pcm2903c

器件型号:PCM2903C

工具/软件:Linux

您好!

我在我的系统上签署 PCM2903C 编解码器。

我在数据表(第20页表5)中看到、在8位单声道模式下、可以使用"0E"模式将其配置为8kHz 的采样率。  

我不知道如何将其配置为"0E"。 我在我的系统上使用 Linux Gentoo、编解码器通过 USB 连接。

如何通过 USB 寻址到编解码器地址? 或任何其他方法来解决该问题。

谢谢你

NIMROD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nimrod、

     我们 USB 音频设备的采样率和工作模式由操作系统设置。 例如、在 Windows 中、您可以在录制设备窗口中配置编解码器采样率。 遗憾的是、我不知道在 Linux 中执行此操作的确切过程。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师