This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:哪款智能放大器扬声器特性鉴定板是正确的?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, PP-SALB2-EVM, TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/718367/tas5825m-which-smart-amplifier-speaker-characterization-board-is-the-right-one

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件: PP-SALB2-EVMTAS5766M

您好!

我有点困惑...

我想评估 TAS5825M 和 TAS5766M。 哪款智能放大器扬声器特性鉴定板是实现此目的的最佳选择- PP-SALB-EVM 或 PP-SALB2-EVM?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、里

    如果要评估 TAS5825M 和 TAS5766M、请使用 PP-SALB-EVM。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。