This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:如何端接未使用的引脚?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756573/tlv320adc3101-how-should-unused-pins-be-terminated

器件型号:TLV320ADC3101

您好!

我的一位客户希望终止 TLV320ADC3101的未使用输入引脚、而不是保持未连接状态。

模拟输入 IN1L (P)...IN3R (M)是否应连接到 GND 上的电容? 如果是、您认为合适的电容值是多少?

MCLK 是否可以直接连接到 GND?

谢谢。

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Oguri、

    建议将 ADC3101的未使用输入端连接到接地的电容器、在不同输入端之间共享一个电容器、该值灵活、通常我们建议使用为已用通道的交流去耦选择的同一电容器。

    如果 MCLK 未被使用、它可被连接至 GND (逻辑电平零)。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师