This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256EVM-U:如何更改 I2S 的帧长度

Guru**** 2459020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756525/tlv320aic3256evm-u-how-to-change-the-frame-length-of-i2s

器件型号:TLV320AIC3256EVM-U

您好!

我加载 USB-AudioEVM0304_8kHz.bin 文件以在8kHz 采样率下工作、但我看到每个通道的帧长度为32位、

如何将帧长度配置为16位?

如果可以通过更改 BCLK 来更改它、我如何更改它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kobi、

    在可用于 EVM 的固件映像上设置的通道长度是固定的、无法更新为其他大小。 EVM 旨在对器件进行轻松评估、但遗憾的是不够灵活、无法测试被测器件的所有功能模式。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师