This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320DAC3120:模拟扬声器的 miniDSP 用例。

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/718253/linux-tlv320dac3120-minidsp-usecase-for-analog-speakers

器件型号:TLV320DAC3120

工具/软件:Linux

大家好、

我们在设计中使用 TLV320DAC3120、并将其用于在扬声器上播放。 我们使用的是模拟扬声器

我们想知道、我们能否在设计中使用 miniDSP。 由于我们已经看到它用于数字音频处理、因此只支持数字扬声器或同时支持数字和模拟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mohan、

    仅当音频流来自数字 I2S 接口时、才能使用 miniDSP。 来自 AIN1/AIN2的音频不能由 miniDSP 处理。
    你问的是这样吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    我们正在播放预录音频文件(使用 aplay Linux 实用程序)、我们使用 SPKP1和 SPKM1、其中内部连接到8欧姆外部扬声器。 此外、我们的设计中未使用 AIN1和 AIN2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mohan、

    如果音频来自数字音频接口、则不管所选输出(D 类或耳机)如何、miniDSP 都可以处理该音频

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    感谢您的告知。

    再进一步、我想知道如何配置 miniDSP 配置? 是否有任何开源 SDK 或 Windows 应用程序可使用它,或者是否有任何应从 TI End 提供的固件?

    谢谢、
    Mohan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mohan、

    您可以使用 PurePath Studio 进行 miniDSP 配置。
    您需要请求软件的访问权限并下载/安装该软件。 为此、您可以转至产品文件夹中的"工具和软件"选项卡。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的建议。

    我现在提出了下载请求。  

    谢谢、

    Mohan