This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3100:与模拟输入引脚相关

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756620/tlv320adc3100-analog-input-pin-related

器件型号:TLV320ADC3100

该芯片上的模拟引脚的绝对最大额定值为-0.3和 AVDD+0.3 (数据表中的7.1部分)

数据表的第7.3节显示 模拟满量程为0.707Vrms  

数据表的第7.5节说明 模拟引脚可以具有1.35伏 单端电压,是否正确地理解这是我们可以在该引脚上应用的最大共模 ,而不是引脚偏置的最大共模电压?

需要澄清的是,该管脚是否有一些内部直流升程?如果没有,如何在不超过绝对 最大额定值的情况下将0.707 rms 应用到管脚上?

数据表中是否需要进行一些更正?

由于 这个原因、我的麦克风远离 LRU、因此我有单独的麦克风偏置、GND、Mic +、Mic -其中麦克风+和麦克风-是屏蔽双绞线、麦克风偏置和 GND 是 屏蔽双绞线。信号 通过 去耦合电容器和进入 LRU 电路 进入具有增益2的差分放大器。 此外,该差动放大器的输出通过 其上的交流耦合进入 TLV 的差动输入。

这种情况是否会限制馈入 TLV 的信号为+/-0.3伏满量程?

Eze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eze、

    实际上、该器件在输入级中具有共模电压、该电压是在内部生成的、由于去耦电容将直流分量与输入信号隔离、因此无需在外部偏置。 任何馈入 ADC3101输入的信号都应满足指定的满量程电压、否则将发生饱和。 对于差分配置、每个引脚支持0.707Vrms、从而使其成为1.4Vrms 差分信号。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师