This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:TPA6211A 是否能够支持两个并联8 Ω 扬声器

Guru**** 2459040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756448/tpa6211a1-whether-tpa6211a-can-support-two-8ohm-speaker-in-parallel

器件型号:TPA6211A1

大家好、

我的客户希望检查我们的器件是否支持两个8 Ω 并联扬声器。 如果没有、问题出在哪里? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    客户尝试并行连接扬声器时没有问题。 我们建议确保等效扬声器负载至少为3欧姆。 如果两个8欧姆扬声器并联、则不会出现任何问题。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.