This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256EVM-U:固件已擦除- EVM 已断开连接

Guru**** 2458730 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/754705/tlv320aic3256evm-u-firmware-was-erased---evm-disconneted

器件型号:TLV320AIC3256EVM-U

您好!

我开始学习 TLV320AIC3256EVM-U、当我尝试向 EEPROM 写入另一个映像时、电路板未响应、似乎固件已擦除。

在 AIC3256EVM-U CS 程序中、红色 LED 指示灯和写入"EVM Disconnected (EVM 已断开连接)"

 我尝试在此链接中进行提取:e2e.ti.com/.../287388 ,但它未解析,  

我在 Win 10操作系统上工作。

可以帮助我解决此问题吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kobi、

    您在 E2E 帖子中提到的步骤实际上是重新编程电路板所需遵循的正确步骤。 我认为问题是、必要工具的链接已断开。 请参阅此帖子 、下载对 EVM 的 EEPROM 进行重新编程所需的工具。 请考虑、为了正常工作、只应使用提供的图像。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、
    感谢您的快速回答、
    但该 PDF 与 E2E 帖子中的提取相同、
    此级别的 I:
    6.运行 DFUTEST.exe。 如果出现"No DFU devices found"(未找到 DFU 器件)窗口、则表示未正确执行步骤2-5。 关闭 DFUTEST.exe 并重复步骤2-6。

    我反复执行2-6个步骤、但结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobi、

    感谢您的反馈。 pdf 上的步骤几乎相同、但文档中的链接指向最新的软件。 如果未找到 DFU 器件、建议未正确安装 DFU 驱动程序。 您能否在计算机的设备管理器中验证 EVM 在连接后是否被识别为 DFU 设备? 器件固件更新失败的另一种可能是 EVM 中的 EEPROM 损坏。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、
    问题解决了、您认为 DFU 驱动程序未正确安装、
    我会自动选择文件夹"DFU_DRIVER"、窗口会选择默认驱动程序、而不是 DFU、因此我会再次更新驱动程序、但现在我会从列表中手动选择 DFU 驱动程序
    谢谢!!!