This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4382:引脚32和引脚48无输出

Guru**** 2552490 points
Other Parts Discussed in Thread: SRC4382

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/718113/src4382-no-output-of-pin32-and-pin48

器件型号:SRC4382

在600万像素机器中、客户发现2个没有 SRC4382 IO 输出的器件。 但这是由于 IC。

原理图如下所示:

其中包括:

1、1PCS 仅 IC PIN32 SPDIF 无输出

2、1PCS 仅 IC PIN48 BLK 无输出  

实际测试:

测试 PIN32、它保持为0V

对于 PIN48受损的 IC、破坏了连接到 BLK 的所有电路、即 BCLK 的文本输出、波形如下所示。

它在大多数时间内保持在0.7Vdc、有时有方波、但振幅不正确。

原因是什么? ESD?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    感谢您提供详细信息。 ESD 可能是影响因素之一。 我将回顾一下 SCH 以及在此期间提供的其他信息。 我想知道、我们是否可以将缺陷单元返回工厂进行一些测试、以最终确定其根本原因。

    请告诉我们。

    谢谢、此致、
    Ravi