This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1875:LM1875T、LM1875T/LB03 P/N 和封装

Guru**** 2553280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/715093/lm1875-lm1875t-lm1875t-lb03-p-ns-and-packages

器件型号:LM1875

大家好 、

我们对 LM1875T 的可订购器件型号和封装感到困惑。

数据表中  

我们可以看到、它描述了它具有 KC0005A 封装类型、这是一种全直线引线封装。  

但我们看不到任何采用此 KC 型封装的可订购器件型号、所有器件均为 NEB 和 NDH

那么、LM1875T 和 LM1875T/LB03有何区别?  它们实际上是否采用不同的封装?

LM1875T 是否有可能采用 KC0005A 封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nestor、您好!
    它不再可用。 LM1875是一款非常旧的器件、我们拥有许多新的 D 类音频放大器器件。 请查看 TPA3112D2、我认为它是合适的替代产品。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shawn,

    我知道该器件非常旧、并且有更适合的新器件。
    但是、在 TI 网站上、LM1875仍处于活动状态、我们的客户很高兴能够继续使用其原始设计。
    在他们的新设计中、欢迎使用新器件。
    您能帮助澄清 LM1875的此订单信息吗?
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nestor、您好!
    我想我已经解释过、KC0005A 封装不再可用。 您可以在样片订单列表中看到这一点、但数据表未更新。 该表中包含了所有可用器件。 LM1875T 和 LM1875T/LB03器件封装没有差异。 它们只有不同的卷带包装。 请查找本文档以供您了解: www.ti.com/.../snoa072a.pdf
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    谢谢。
    因此、您的意思是 LM1875T 和 LM1875T/LB03采用相同的封装(因为它们都标记为"NDH")、LM1875T/LF02和 LM1875T/LF05采用相同的封装(因为它们都标记为"NEB")?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nestor、您好!
    您的理解是正确的。 封装图列显示了器件封装。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn,

    我在这里找到了这个线程    
    它指出、实际上 LM1875T/LF02和 LM1875T/LF05采用不同的封装、尽管它们都标记为"NEB"。
    那么、LM1875T 和 LM1875T/LB03虽然都标记为"NDH"、但是否有机会采用不同的封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nestor、您好!
    您认为'NEB'有两个封装-它们非常相似但略有不同。 但"NDH"只有一个封装"NDH0005D"、因此 LM1875T 和 LM1875T/LB03具有相同的封装。
    此致、
    郑少文