This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422Q1EVM:交流诊断阻抗分辨率

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753026/tas6422q1evm-ac-diagnostics-impedance-resolution

器件型号:TAS6422Q1EVM

您能否说明在使用增益为1且电流为10mA 的 TAS642Q1EVM 时、交流阻抗测量的正确分辨率是多少? 数据表中的表4给出了每个代码0.2496欧姆的映射、但 PPC3 GUI 中显示的值为0.262632。 这两种阻抗似乎都不符合 PPC3报告的阻抗。 例如 、当寄存器0x15中的值为15时、报告的阻抗为3.6欧姆、CH1的分辨率为0.2400、当寄存器0x16中的值为83时、开路负载阻抗为19.7欧姆、分辨率为0.23735。 或者、这些都在+/-15%的标称交流阻抗精度范围内吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ED、

    我们稍后将检查并向您提供反馈。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    数据表中的值0.249欧姆步长是正确的、因此您得到的实际测量精度在15%以内。 PPC3 GUI 的0.26欧姆步长不正确。 我们需要就此向 GUI 开发团队提供反馈。

    迪伦