This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:请求 DIT4096 SW 模式设置寄存器

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/735037/dit4096-asking-for-the-dit4096-sw-mode-setting-registers

器件型号:DIT4096

大家好、
客户机使用 DIT4096进行软件模式设置。
音频源为立体声
I2S 16位设置。
2. WCLK 为48kHz。
MCLK 为128fs

问题:
1.硬件模式是否支持此音频源格式?
2.如果硬件不支持、如何在软件模式下将寄存器设置为0x00~0x07?
3.对于软件控制协议,MSP430可以使用哪个接口? UART 还是 I2C?


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    您能否澄清客户是在主模式还是从模式下使用 DIT4096? 这将决定一些因素、以决定器件是否可配置为硬件或软件模式。 我们了解了这些详细信息后、我可以为您提供其余问题的答案。

    此致、

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、
    再看一下这些要求、DIT4096只能在软件模式下以 I2S|16位配置。 您可以使用 I2C 总线控制/配置该部件。

    我将假定 DIT4096是从器件、但如果您配置为主器件、请随时告诉我。 考虑到这一假设、请按如下所示配置寄存器-

    寄存器 值
    0x00 0x00
    0x01 0x00
    0x02 0x02
    0x03 0x2F

    此系统中可根据需要使用其余的中断寄存器。 上面列出的寄存器根据设计需要设置格式、字长等。 谢谢。

    此致、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:
    由于音频源只有16位 I2S、客户是否可以使用 DIT4096 16位左对齐来将此 I2S 解码为 AES?


    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、
    正如我在另一个线程中提到的、请使用寄存器0x03通过 WLEN[1:0]、强制和延迟位来配置16位 I2S。 通过使用这些位、您可以完全控制格式、以确保配置与主机处理器可以支持的配置相匹配。

    希望这澄清了 DIT4096在 SW 模式下可以处理的格式。 感谢您的支持!

    此致、
    Ravi