This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111:噼啪噪声问题

Guru**** 2457950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756452/tlv320aic3111-pop-noise-issue

器件型号:TLV320AIC3111

您好!

将 DAC 输出信号路由到具有 GUI 的 D 类放大器和耳机放大器时会出现噼啪噪声、如下所示。
此外、如果将模拟衰减模块置于静音状态、则不会出现噼啪噪声、但更改模拟衰减设置时会出现噼啪噪声。
那么、您能否告诉我如何最大程度地减小在更改 DAC 输出信号路由时建议使用的噼啪噪声?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kato-San、

    有几个选项可以减少或消除这种情况。

    1.在切换前使模拟衰减块静音,然后取消静音。
    2.如果在模拟衰减器未静音时必须切换此功能,则应在连接源(Aux 1、MIC1或 DAC)之前将其静音,然后在连接后取消静音。

    请记住、在这两种情况下、启用软步进时、完全启用静音需要一些时间。 这是因为软步进特性会以每样本一步进的速率使输出下降(默认情况下、每2个样本一步进也是一个选项)。 因此、如果 DAC 音量控制设置为0dB、最小值为-78dB、阶跃为0.5dB。 则延迟应为156/fs 秒。
    因此、如果您在 MUTE 命令和 PATH 切换命令之间没有短暂的延迟、则软步进功能可能正在运行、并且仍然允许发出噼啪噪声。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve - San、

    感谢您的快速回复。

    我明白了。

    此致、
    加藤