This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5142:TAS5142 PBTL

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5142, TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/716765/tas5142-tas5142-pbtl

器件型号:TAS5142
主题中讨论的其他器件: TAS5558

大家好、

我正在将 TAS5142+TAS5558设计为客户中的网络播放器。

我可以有2个问题吗?

 

  1. 模式0/0/0还支持带2N AD 的 PBTL。 对吧?

  2. 您是否有与 PBTL 类似的计算 Excel 工作表? 我只有 SE/BTL。

感谢您访问 advance.e2e.ti.com/.../LC_5F00_Filter-1.2.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    模式000仅用于 BTL。 没有2N PBTL 模式、请对 PBTL 使用1N 和模式011。
    2.以下是我们最新的 LC 滤波器计算器的链接: www.ti.com/.../getliterature.tsp

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    TAS5142数据表第18页显示了模式000下的2N PBTL。 无法使用它?

    2. 在新工具中,没有 PBTL 模式。 您是否单独拥有 PBTL 计算器?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    我的错误、是的、即使没有在这里明确解释、只要输入如第18页原理图中所示被连接、这个2N PBTL 模式可与000一起使用。

    您在计算器中查找哪些信息?

    此致、

    -Adam