This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1773:连接8 Ω 时的现象

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/735406/pcm1773-phenomenon-when-connected-8ohm

器件型号:PCM1773

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 PCM1773并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

PCM1773的额定电阻为10千欧。

(1)如果扬声器(8 Ω)连接到 PCM 1773、会发生什么情况?
是否存在故障的可能性?

(2)如果可能发生故障、原因是什么?

(3)是否完全发生?
或者、如果它不会中断一次、它是否不会中断?

(4) PCM 1773或类似产品是否存在类似情况?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi-San、

    连接8Ω Ω 扬声器不应损坏器件、因为放大器的输出阻抗非常高、其拉电流能力非常低。 我不会看到这种情况超出了绝对最大规格、但请注意、DAC 将无法驱动此扬声器。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢你的答复。

    我知道连接8欧姆扬声器不会损坏 PCM1173、并且无法正确驱动。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一