我们使用 TAS5825M 设计2.0扬声器、 它需要设计音频性能。 但我们无法 将 PPCMB 连接到 TAS5825M 板、TAS5825M 没有输出。 PPCMB 可连接 TAS5766MEVM 电路板。 下图是我们的原理图,您能帮您检查是否有任何问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、aggil、
我注意到您使用 PPCMB 作为电路板的 I2C 控制器。 请检查
您能否首先检查 I2C 通信是否正常? 众所周知、PPC3 的 I2C 地址默认为0x98、由原理图中的 R201决定。 如果您的 I2C 地址不是0x98。 请使用以下方法与 TAS5825通信:TAS5825 Home->Get into Tuning and Audio Processing (进入调优和音频处理)-->选择您的流程-->返回 TAS5825 Home->End System Integration (最终系统集成)-->系统内调优-->选择您的 I2C 地址。
然后、我建议您 检查 I2S 信号是否正常。 如果 I2S 和 I2C 运行良好、请使用 I2C 主设备读取故障状态。
w 98 00 00
宽98 7f 00
R 98 70 04
R 98 68 01
P.S. 0x98是 I2C 地址。
此致、
Alix Wan。
此致、
Alix Wan。