This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:PPCMB CAN#39;t 连接我们的 TAS5825M 板

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/754579/tas5825m-ppcmb-can-t-connect-our-tas5825m-board

器件型号:TAS5825M

你(们)好

   我们使用 TAS5825M 设计2.0扬声器、 它需要设计音频性能。 但我们无法 将 PPCMB 连接到 TAS5825M 板、TAS5825M 没有输出。  PPCMB 可连接 TAS5766MEVM 电路板。 下图是我们的原理图,您能帮您检查是否有任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、aggil、

    我注意到您使用 PPCMB 作为电路板的 I2C 控制器。 请检查

    您能否首先检查 I2C 通信是否正常? 众所周知、PPC3 的 I2C 地址默认为0x98、由原理图中的 R201决定。 如果您的 I2C 地址不是0x98。 请使用以下方法与 TAS5825通信:TAS5825 Home->Get into Tuning and Audio Processing (进入调优和音频处理)-->选择您的流程-->返回 TAS5825 Home->End System Integration (最终系统集成)-->系统内调优-->选择您的 I2C 地址。

    然后、我建议您 检查 I2S 信号是否正常。 如果 I2S 和 I2C 运行良好、请使用 I2C 主设备读取故障状态。

    w 98 00 00

    宽98 7f 00

    R 98 70 04

    R 98 68 01

    P.S. 0x98是 I2C 地址。

    此致、

    Alix Wan。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix

        当我们连接电路板时,它 会显示 两个错误点,如下图所示。 关于这些问题, 我应该采取什么措施来消除这些问题?

    1.硬件 ID 不正确。

    2.与设备 B 的通信失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    很抱歉耽误你的时间。 关于您的问题:
    1.硬件 ID 不正确。 正如您在捕获中看到的、所有其他项目都通过硬件检查、但通过了硬件 ID。 事实上、您可以忽略这个问题、因为它无关紧要。

    第二个问题似乎是连接到设备 B 时遇到问题、但是立体声2.0模式只有一个 TAS5825、对吧? 如果是、为什么您有器件 B? 如果您在2个 TAS5825上使用2.2模式、则可能需要检查器件 B 的 I2C 地址。默认情况下、PPC3的 A 类设备值为0x98、B 类设备值为0x9A。因此、您是否可以进行检查?

    此致、
    Alix Wan。