This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:TPA3221问题

Guru**** 2385720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/734657/tpa3221-tpa3221-issue

器件型号:TPA3221

大家好 、       ,我们的客户现在使用 TPA3221设计为 Trolley 音频、现在他们遇到了更高的标准、如下所示!

问题: 当输出 功率 约为60W 时   、 会发生输出不连续性(输出卡声音) 和 严重失真

支持 需求:1. 您能否  帮助 检查 其原理图 和 PCB 布局、

               2、 TPA3221用作单输入、您能帮您检查它在哪里可以输出60W 功率吗?

               3.回答上述问题,请帮助提供解决方法的建议

 e2e.ti.com/.../Composite-Drawing.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、
    我们正在查看 SCH、稍后 Justin 将为您提供一些反馈。
    此致、
    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    如果 TPA3221的输出削波为60W、这种情况可能有两个常见原因。 TPA3221的输入将超过输入限制、从而导致输入削波、或者 PVDD 低于用于获得60W 功率的负载所需的峰值电压。

    在24dB 增益设置下、在4R 上获得60W 所需的输入约为1Vrms。 这不应导致输入削波、在输入引脚上施加的电压是多少? PVDD 要求约为25V、使用的 PVDD 是什么?

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Justin
    TPA3221被设计为2*100W 4R,PVDD 为30V;然而,如果通过增加输入音量使输出模板上的削波达到60W 以上并且 PVDD 稳定;您能帮助检查布局是否正常? 太棒了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、
    很难通过随附的 pdf 文件查看 PCB 布局。 您可以发送 PCB 布局文件吗?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    您还能获得输出的示波器捕获吗? 您如何识别失真? 是来自 AP 分析仪的失真读数、听读数还是观察示波器上的输出?

    Justin