This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220EVM-MICRO:CLIP_OTW LED 闪烁和输出切换"开/关"

Guru**** 2457950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/752439/tpa3220evm-micro-clip_otw-led-flickering-and-output-switching-on-off

器件型号:TPA3220EVM-MICRO
主题中讨论的其他器件:TPA3220

您好!  

我遇到了 TPA3220 EVM 微型器件的问题。 我根据用户指南中的快速入门说明、使用5欧姆电阻器作为负载来设置所有内容。 连接幅值为1kHz 的信号(10mV…… 150mV)、我会得到以下行为:

  • CLIP_OTW LED 闪烁(随输入振幅增加)。
  • 测量(差分)负载上的输出电压、我看到输出每2ms 切换一次、持续1.5ms 左右。 示波器的屏幕截图随附。
  • 即使将输入振幅设置为0、我也会观察到这种"切换"。 但没有 LED 闪烁。 (第二个屏幕截图)

器件是否损坏、或者这种奇怪行为的原因可能是什么?

非常感谢您的任何帮助。

此致、

Chris

无输入信号:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:
    似乎触发了故障。 您是在单声道模式还是立体声模式下使用它? 如果是单声道模式、请确保 PBTL 模式已启用。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的回复。

    但是、故障 LED 保持熄灭状态。 (当我按下复位开关然后保持关闭时、它闪烁一次、但这似乎是所需的行为?)。 但 CLIP_OTW LED 不断闪烁... 我正在使用标准立体声 BTL 模式(我对电路板未做任何修改)。

    我们非常感谢您的任何建议。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    您是否看到 CLIP_OTW 闪烁而没有信号通过器件? 没有信号通过器件时是否会发生任何其他奇怪的行为?

    此致、

    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    未施加信号时、CLIP_OTW 没有闪烁。 当输入振幅小于50mV 时、闪烁停止、但输出行为保持不变。

    当没有施加信号时、LED 没有闪烁、但输出仍然显示出奇怪的行为、如原始帖子的第二个屏幕截图所示、即仍有某种类型的切换正在进行...

    谢谢、此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    您能否查看5V 电源的输出。 R14和 R18是放置探针的好位置。

    谢谢、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    电压大约为5.14V、并且稳定(上面有一些 HF 噪声)、无论是施加输入信号还是没有输入信号。

    非常感谢您迄今为止提供的支持。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    好的、因为电源看起来是稳定的、所以最可能的情况是:
    -散热问题
    -联系问题

    由于故障指示灯 LED 从未熄灭、因此散热问题似乎不太可能发生。

    联系问题可能涉及很多方面。 您能否验证电路板与电阻器之间是否存在牢固连接? 您能否验证您使用的电缆是否能够处理您输送到电阻器的电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    基本上、我将电阻器直接连接到电路板上。 我还 使用示波器测量了 R15/17和 R21/24的输入电压、情况良好。

    OTW_CLIP LED 实际上在什么情况下被激活?

    放大器 IC 是否会损坏?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    通常、当器件温度约为125C 或器件严重削波时、OTW_CLIP LED 将处于激活状态。 但是、您可以分辨它是削波还是 OTW。 如果器件正在削波、则与 LED 处于最大亮度的 OTW 事件相比、LED 看起来会变暗。 这是由于削波事件仅在输出信号峰值期间发生、导致 OTW_CLIP LED 发出 PWM 信号。

    我不能说放大器 IC 损坏了、没有亲自验证。 您还有其他 EVM 板吗? 如果它的运行方式与指示可能导致问题的设置相同。

    此致、

    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的支持。 遗憾的是、我没有第二块板。 我会将电路板发送回供应商。

    我将告诉您结果是什么。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    我将关闭此问题、如果您有任何其他问题、请随时创建新帖子。
    此致、
    郑少文