This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于16ksps 的音频 DAC

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/733416/audio-dac-for-16ksps

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204

您好!

我是这个音频 DAC 和编解码器的新手。 我需要一些透视电路(最少5年)来播放16位16ksps 的流媒体。

您能给我推荐什么吗? 最好参考 C 语言库。 我使用的是微控制器 STM32F107。

谢谢你

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    大多数音频 DAC 和 ADC 都需要 I2S 总线来与器件之间流式传输数据。 您的 MCU 似乎有一些这样的总线、因此您的第一步应该是使某些 I2S 功能正常工作。 然后、您可以尝试将 I2S 线路连接到我们的其中一个 EVM。 PCM5102EVM 是一款入门的简单好 DAC。
    www.ti.com/.../PCM5102EVM-U

    此 EVM 上有一个接头、因此您可以将 MCU 连接到该接头进行调试和实验。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    感谢您的回答。

    可以根据 我 的要求使用 TLV320AIC3204? (16位、16ksps)?  它的价格稍贵、更复杂、但功能更丰富。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我认为 TLV320AIC3204限制为48ksps。 我认为分立式 DAC 和 ADC 可能是实现简单化的更好方法。 如果您愿意、我将尝试与可能能够推荐编解码器的另一位工程师进行交流。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    在数据表 中、SLOS602C–SEPTEMBER2008–2014年11月修订版位于第31页 中写入:

                  TLV320AIC3204包含一个立体声音频 DAC、支持8kHz 至192kHz 的数据速率。
     
     Peter
     
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您是正确的、它似乎可以支持这一点。 如果您对 TLV320的配置(如 PLL 配置)有具体问题、我建议启动新线程、以便我们的编解码器团队可以查看该线程。

    谢谢!
    Paul