This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:使能信号将下降

Guru**** 2443950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/718336/tpa3118d2-enable-signal-would-drop

器件型号:TPA3118D2

大家好:

 我遇到有关 TPA3118产品的一些问题:

1.我们有两个具有相同症状的电路板:放大器使能端在播放音频时会降低电平、这会使放大器无法正常工作。 当消除 LC 滤波器的串行电感时、这种异常的 SYPmtom 不 appeard。 因此我们执行一些操作:  (pic1是输出相对电路,pic2是使能信号,pic3是 BSL 波形,pic4是输出波形)

首先,我们怀疑根本原因是电感器材料问题(短路),因此我们将它们(有两个电路板,两个电感器供应商)发送给供应商,结果通过。

其次、我们查看 TPA3118D2数据表、发现它将在过压、欠压、过热、过流和过高的直流偏移时提供自我保护。 基于这些条件,我们仔细检查并测量了故障板,并确认 PVCC 的电压、输入直流偏移和输出直流偏移是正常的。 然后、我们使用良好的电路板测量电流、波形如下所示。   一个电感 Isat=7.3A、IRMS=3.5A;另一个电感 Isat=5.5A、IRMS=4.5A。

?、我们不知道导致电感器突然短路的其他原因、也不知道放大器内部电路中有什么其他问题

2、我们还在开启放大器时测量了无负载的输出电流、发现它具有5.22A 的大浪涌电流。  如下所示。 我们不知道为什么它在没有负载的情况下具有大电流?(picure1是开启放大器时的电流、picure2是播放音频时的电流)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fenglin、
    我看不到图片、能否单击"插入代码、附加文件等"选项附加图片?
    另外、请向我发送 SCH、它可能对我们的调试工作非常有帮助。
    此致、
    郑少文