This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4865:LM4865

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/734953/lm4865-lm4865

器件型号:LM4865

您好!

在我们的应用中、我们需要在音频放大器之后将音频插孔连接到 DAC 输出。 我们需要使用单声道放大器(LM4865)的左右声道。 我们考虑了使用+ve 到左通道和-ve 到右通道。

但在这里、通道2 (VO2)将显示与第一通道1 (Vo1)之间的180°相移。 它是否会显示侦听器的大量变化

我们能否将单声道+ve 输出连接到 左声道和-ve 右声道。

此致、

E.Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohini、

    您可以按照建议连接输出、但正如您所注意到的、信号将相反相。 我们没有用于测试的评估单元、但您可以评估自己的性能。
    这种应用不符合器件规格、但我建议、如果您将两个输出用作单端输出、则不要使用太低的阻抗负载;32欧姆的阻抗良好或至少16欧姆、较低的阻抗负载可能会导致问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我已随附下面支持 耳机的"音频"部分的计划原理图。  请您分享您对此的想法。

    此致、

    E.Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    请考虑以下音频主机电话连接原理图。

     此致、

    E.Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohini、

    输出耦合电容 C156和 C157应连接为 C156。 电容器的正极侧应连接到器件的输出、负极侧应连接到负载。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器