This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:GPIO 特性

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/751993/tas5825m-gpio-feature

器件型号:TAS5825M

您好!

我发现 TAS5825M 可以在 TAS5825M 数据表中将 GPIO0、GPIO1和 GPIO2指定为 WARNZ 和 FAULTZ 输出、那么您能告诉我可以分配为 WARNZ 和 FAULTZ 输出的所有功能吗?
(例如:WARNZ = CBCW、OTW 等/ FAULTZ = OCSD、DCE、DVDD_UVLO、DVDD_OVLO、PVDD_UVLO、 PVDD_OVLO、CLKE、CBC_CH1/CH2、OTSD 等)

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、
    我将结束这个问题、因为它与另一个问题重复: e2e.ti.com/.../751993。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    感谢您的支持。

    我无法访问上面的链接,您会告诉我,您能告诉我哪些类型的标志是从 GPIO 输出的详细信息吗?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    很抱歉、您太匆忙了、如果您有任何更新、请告诉我。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    您能告诉我所有输出到 WARNZ 和 FAULTZ 的内部状态寄存器吗?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、
    很抱歉,我的回答很晚了,我正在结束这一问题,因为其他两个帖子已经解决了这一问题。
    e2e.ti.com/.../753966
    e2e.ti.com/.../753967
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    如上所述、此问题已关闭。

    我非常感谢你的合作。

    此致、
    加藤