请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/734903/purepath-cmbevm-with-tas5751m
器件型号:PurePath-CMBEVM主题中讨论的其他器件: TAS5751M
您好!
我将 PurePath-CMBEVM 与 我们的 TAS5751M PCB 设计结合使用。 来自 PurePath-CMBEVM 的所有 I2C 和 I2S 均链接到另一个板。
在控制台中进行硬件检查期间、硬件 ID 不正确。 我检查 了通过下面连接的控制台发送的 I2C 信号。
根据数据表第24页、TAS5751M 器件的7位地址为由 ADR/FAULT 定义的0101 010 (0x54)或0101 011 (0x56)
(0x54为外部下拉、0x56为上拉)。 但是,下图显示 PurePath-CMBEVM 正在发送 1010 100,这实际上是 (0x56)的版本 。 原因可能是什么?