This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:如何使用 PurePath 调优我自己的放大器?

Guru**** 2929250 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/717445/purepath-cmbevm-how-to-use-purepath-tune-my-own-amplifier

器件型号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5751M

大家好、

我们的客户正在其项目中使用 TAS5751M。

他们已经获得了我们的 PurePath 控制台母板、还获得了我们的 TAS5751M EVM 和自己的 TAS5751M 板。 它们可以正确连接 TAS5751M EVM 板。  现在、他们希望使用 PurePath 控制台母板来调整自己的板、您能否为如何实现这一点提供一些指南? 细节越详细越好。 这可以帮助他们非常快速地使电路板工作。  

感谢您的评论。

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、
    您是否已安装 PPC3软件和 TAS5751M 应用? 我认为这些文档可能对您非常有帮助。
    www.ti.com/.../slou440.pdf
    www.ti.com/.../slou446a.pdf
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、
    请将扬声器连接到 EVM 板、并在电路板上对 EVM 施加相同的 PVCC 电压。 对 EVM 板进行调优并生成配置文件。 将 cfg 文件用于固件程序。
    另一种方法有点复杂、称为系统内调优。 请在以下帖子中找到更多信息: e2e.ti.com/.../2357669
    此致、
    郑少文