This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:询问 TAS5755 WCLK 寄存器设置

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5755M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/734989/tas5755m-asking-for-the-tas5755-wclk-register-setting

器件型号:TAS5755M


大家好、
客户机使用 TAS5755。 WCLK 48kHz 可以输出不真实的声音。
如果 WCLK 为32KHz、则输出声音异常。

如果用户将 WCLK 更改为32KHz 或44.1kHz、是否需要更改寄存器值?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    时钟和数据速率由 TAS5755M 本身自动确定、因此如果只更改采样率、则无需更改任何配置。 对于32kHz FS、需要重新计算 EQ 抽头。 而对于44.1kHz、这并不是必需的、因为44.1kHz 和48kHz 共享相同的模型。
    请确保 SCLK 在1.024~12.288MHz 范围内、MCLK 在2.8224~24.576MHz 范围内。
    此致、
    郑少文