This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:要求查看 TPA3131原理图

Guru**** 2608305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/716983/tpa3131d2-asking-for-the-tpa3131-schematic-review

器件型号:TPA3131D2

大家好、

您可以帮助查看 TPA3131原理图吗?
PVDD:12V
4W+4W/4 Ω+4 Ω

以下是客户原理图。

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    密码不正确、因此我无法打开 SCH。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw、您好!

    密码为 tpa3131。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Shawm
    可以帮帮你吗?

    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    我审查了该委员会,并提出以下意见:
    1:将 AMP 设置为主模式、请让 SYNC 引脚悬空、而不是短接至 GND。
    请注意、使用正 L 通道和负极右通道、因此它们之间的相位相反。
    3.如果输出功率大于10W,请在输出滤波器中使用电感器,以获得更好的 EMI 性能。 如果输出功率较低(小于10W)、则可以使用铁氧体磁珠、但我们建议使用300 Ω@100Mhz 值。 如果使用铁氧体磁珠、请在扬声器连接器上保留四个22nF+68Ohm 缓冲器、用于 EMI 调谐选项。
    4.请确保遵循此加电顺序。 上电->将 SDZ 拉至高电平->将静音拉至低电平->应用输入信号
    此致、
    郑少文