This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:在 HW 模式下、FRQ/SDA 是否在加电时锁存?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/735154/tas5760m-in-hw-mode-is-frq-sda-latched-on-power-up

器件型号:TAS5760M

我尝试在 HW 模式下用于某些游戏、在 SW 模式下用于较新的游戏、我们不需要两个不同的 PCB。
 跳线越少、DIP SWS 越好。
谢谢! Dave O

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    在硬件控制模式下、可通过 FREQ/SDA 引脚配置 TAS5760M 的 PWM 开关频率。 当连接到系统接地时、该引脚将输出开关频率设置为16×FS。 当通过一个上拉电阻器连接到 DVDD 时、如典型应用电路中所示、该引脚将输出开关频率设置为8×FS。 配置在加电期间被锁存。
    此致、
    郑少文