This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:主时钟同步。

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/735050/pcm1690-master-clock-synchronization

器件型号:PCM1690

您好!

我有一个简短的问题。 我正在研发数字音频前端 我将 DSP ADAU1701 与 DAC PCM1690配合使用。 我是否必须使它们之间的主时钟同步(DAC 上的 SCKI 引脚和 DSP 上的 MCLKI 引脚)、或者我是否可以只使用频率相同的晶体振荡器(如 SG7050CAN )?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anton、

    系统时钟(SCKI)与任何配置接口(HW、SPI 或 I2C)都没有关系、因此从这个角度来看、您不会担心 DSP 时钟与 PCM 时钟的相对计时。

    不过、从 I2S 的角度来看、BCK、LRCK 和 SCKI 之间需要存在关系-数据表可能在第26页对此进行了最具体的说明。 第18页的表2显示了系统时钟(SCKI)和采样频率(LRCK)之间关系的选项、分别为128fs、192fs、256fs、384fs、512fs、 768fs 和1152fs。 根据所选的16、20、24或32位输入数据格式、也会对 BCK 频率产生影响-有关这些条件的更多详细信息、请参阅第24页。

    只要 DSP 中可用的时钟分频器能够满足这些条件、同时仍然满足第10页中显示的时序要求、 提供时钟源的位置无关紧要、因为对于确切的时钟边沿-仅仅是频率-实际上没有相对的时序要求。