This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555:ASI1和 ASI2的输入选择寄存器设置

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/714541/tas2555-input-select-register-setting-of-asi1-and-asi2

器件型号:TAS2555

尊敬的支持团队:

我想使用 TAS2555EVM 输入来自 ASI2的音频信号。
我阅读了 TAS2555数据表、但我不知道如何在 ASI1和 ASI2输入之间切换。

请告诉我将输入切换到 ASI2的寄存器设置方法。

此致、
Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumoto-San、

    我将仔细检查在 ASI 接口之间进行选择的控制过程。
    今天或明天我将向您提供更多信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salazar-San、

    感谢您的快速回复。

    我期待您提供详细信息。

    此致、
    Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salazar-San、

    如果您对这些问题有任何更新、请告诉我。

    此致、
    Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马苏木托-圣、

    很抱歉耽误你的回答。 通常、我们建议使用 ASI1进行音频回放。
    您的应用需要使用 ASI2的具体原因是什么? 还是只是为了探索这些选项?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Salazar-San、

    感谢你的答复。

    > 通常我们建议使用 ASI1进行音频回放。

    我明白了。

    > 您的应用需要使用 ASI2的具体原因是什么? 还是只是为了探索这些选项?

    这只是为了探索这些选项。
    在阅读客户支持的数据表时、我有这种疑问。
    请回答我的问题。

    此致、
    Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马苏木托-圣、

    TAS2555上的 ASI2未启用。 为了做到这一点、需要执行一些特殊程序、并且必须满足一些机会特性。
    我们建议继续使用 ASI1进行音频流式传输。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salazar-San、

    感谢你的答复。
    我理解一切。

    此致、
    Hiroaki Masumoto