This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4202:5V Vcc 电流消耗?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/755884/pcm4202-5v-vcc-current-consumption

器件型号:PCM4202

大家好、

我会再来的。 我有一位客户即将在 PCM4202中进行设计、并请求详细介绍数据表:

"我正在重新设计雷达的模拟部分、需要为稳压器执行功率预算。

从 PCM4202的数据表第6页,我无法判断5V VCC 上消耗了多少电流。 您能否验证第一个条目是否适用于 ICC、第二个条目是否适用于 IDD?"

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian!

    你好、我是对的。 该器件从 VCC 电源消耗的最大电流为65mA、从 VDD 电源消耗的电流约为15mA。 我们一定会更改 DS、以便在下次重新查看 DS 以发布时更清晰。  

    谢谢。

    此致、
    Ravi