This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4752:热保护

Guru**** 2518120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756289/lm4752-thermal-protection

器件型号:LM4752

大家好、

我是否可以知道内部热保护的工作功能是什么、因为我在数据表中看不到详细信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、

    该器件的工作范围高达数据表中指定的85°C。 当内部热保护电路开始工作时、输出信号将受到限制。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器