This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:主模式和从模式的引脚连接

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864, PCM1860, PCM1862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/717849/pcm1864-pin-connection-of-master-mode-and-slave-mode

器件型号:PCM1864
主题中讨论的其他器件: PCM1860PCM1862

关于 PCM1864数据表图64 (主模式)和图66 (从模式)、请告知我以下引脚连接信息;

μ ①Master 模式(图64)

我想知道如何使用 INT 引脚。 (INT 引脚的用途是什么?)

μ ②Slave 模式 (图66)

在图66中、SCKI 未连接。

这没问题吗? 或者是否需要任何连接(例如、X 线等)?  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,
    以下是您的问题的答案-
    1.在主模式下使用 INT 引脚:
      对于 PCM1860/61 [硬件控制型器件]、引脚19是一个 INT 引脚、配置为 Energysense 中断输出;通常为外部主机     微控制器应将其用作多功能引脚。 (当不需要移至待机状态时、MCU 引脚配置为输入、当   需要将器件置于空闲状态时、MCU 引脚作为输出驱动为高电平。)

      至于 PCM1862/1863/1864/1865 [软件控制器件] GO、引脚19用作 GPIO3引脚。 这是适用于您的用例...
       引脚的极性(GPIO3_POL)/功能(GPIO3_FUNC[2:0])可使用 Page0:寄存器0x11进行配置
      例如:您可以将 GPIO3配置为输出 DOUT2。 此配置的常见用例是具有4通道输入 且需要2个 I2S 输出的情况     (DOUT 对于第一个 I2S 流具有 L/R 通道、DOUT2对于第二个 I2S 流具有 L/R 通道)
       引脚的方向可使用 Page0:寄存器0x13 (GPIO3_DIR[2:0])进行配置

    PCM186x 的从模式配置:
      PCM186x 软件控制的器件可在受控模式下使用 PLL (以外部输入 bck 为基准)生成内部 MCLK 系统时钟。        因此、在此 配置中、我们不需要 MCLK 或晶振来生成主时钟。

      换言之、PCM1864允许在从模式下进行更简单的3线配置、而无需 MCK、因为它是内部生成的、通过简化整体配置即可实现        电路板设计。

    希望这澄清了您对 PCM1864的疑问。

    此致、
    Ravi