This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1604:OPA1604

Guru**** 2460040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753597/opa1604-opa1604

器件型号:OPA1604

尊敬的 TI 专家:

      当我流过文档《双向扬声器的模拟有源交叉电路》(TIDU035-2013年12月修订版- 2013年12月)时,“John Caldwell 著。 图4在第5页中、红色曲线是室音效果。 因此、BAFFLE 衍射和边界仿真器 v1.2在该仿真中的室大小是多少? 高于地面的高度? 距离后墙的距离? 距离大小墙?  

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:5889665:
    我不确定 John Caldwell 用于室响应模拟的设置。 从我在 TIDU035中看到的情况来看、该设计确实纠正了扬声器的障板衍射、但在设计中没有看到任何针对室响应进行校正的情况。 如果您打算在特定应用中使用扬声器(例如、始终在房间内相当一致的位置)、我会将该配置中的测量值用于室响应仿真并相应地设计交叉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yifan

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要更多帮助、只需布置另一个依赖项即可。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Davis!

    贝斯特此致!