This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320AIC3109-Q1:TLV320AIC3109-Q1的驱动程序文件

Guru**** 2445370 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843, TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/717237/ccs-tlv320aic3109-q1-driver-files-for-tlv320aic3109-q1

器件型号:TLV320AIC3109-Q1
主题中讨论的其他器件:RM57L843

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我在 我的系统中将 TLV320AIC3109-Q1与 RM57L843搭配使用、我需要此编解码器的驱动程序文件。我还使用 Code Composer Studio 进行编程。

此致

Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zain、

    TLV320AIC3x 器件有一个旧的 Linux 驱动程序、其中包含 AIC3104、它本质上是一个双通道 AIC3109。 该驱动程序在许多年中都没有更新、因此它确实显示了它的年龄。 它也不会实现这些编解码器的所有功能。 因此、我认为这是一个起点。 我们希望尽快更新、但在此之前、我们无法为驾驶员提供大量支持。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、
    您能否与我共享这些"用于 TLV320AIC3x 器件的旧 Linux 驱动程序"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zain、

    很抱歉、我以为我已经在这里添加了链接、但这显然不能解决。

    在这里!

    此致、

    -Steve Wilson