This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:TLV320DAC3100中的 I2C 地址

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756211/tlv320dac3100-i2c-address-in-tlv320dac3100

器件型号:TLV320DAC3100
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3106

你好

我在项目中使用两个 TLV320DAC3100 (每个都采用单声道配置)。 根据数据表(0011000)、此器件的 I2C 地址是固定的。 当我使用两个 TLV320DAC3100时、我想了解如何管理此 I2C 地址冲突?

请帮助我解决这一问题。

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、

    遗憾的是、我们的 DAC 器件仅支持一个 I2C 地址(如您所述、为0011000)。

    如果用户需要额外的 I2C 地址、我们建议使用 I2C 总线开关来分隔 I2C 通信线路。 您可以查看以下器件: www.ti.com/.../pca9543a.pdf

    此外、您还可以查看我们的 TLV320AIC3106。 这是一个音频编解码器、能够支持多达4个从器件地址。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.