This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:数据表错误

Guru**** 2445370 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/717257/tlv320aic3109-q1-datasheet-errors

器件型号:TLV320AIC3109-Q1

你好

我在我的系统中使用 TLV320AIC3109-Q1、在阅读数据表时、我在数据表中发现了一些错误。

数据表寄存器映射表(表8. TLV320AIC3109-Q1寄存器映射)及其详细信息在某些寄存器中是不同的。

PAGE 0寄存器0

PAGE 0寄存器8

PAGE 0寄存器9

我读了第0页的前9个寄存器、发现了这些错误、可能还有更多错误。我需要确认这些错误、需要正确的信息或新的寄存器映射。 随附的数据表已爆炸。

此致

e2e.ti.com/.../tlv320aic3109_2D00_q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zain、

    我知道寄存器映射中有一些错误、但其中没有涉及 P0寄存器0、P0寄存器8或 P0寄存器9

    您能具体说明您认为错误是什么吗?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附上 pdf 文件、这是数据表的第41页、错误以黄色突出显示。

    此外、您还知道数据表中的一些错误、您能告诉我 them.e2e.ti.com/.../errors.pdf 吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zain、

    我明白你的意思。

    正确的是、表8显然存在一些错误。

    第7.6.2节中的寄存器说明(直接遵循您参考的寄存器映射)显示了寄存器0、8、9、19和26的正确格式。
    我已经记下了您发现的错误、我将梳理寄存器映射的其余部分。 我将在下一个修订版本中纠正这些问题、我计划在未来几个月中进行修订。

    我们当前知道的错误包括:

    寄存器51、58、65、72、86和93–D1当前读取
    "D1 = 0、此时"已应用到*输出块*的所有已编程增益"
    当"尚未应用到*输出块*的所有已编程增益"时、D1 = 1

    这应该是:
    当"尚未应用到*输出块*的所有已编程增益"时、D1 = 0
    "D1 = 1"已应用到*输出块*的所有已编程增益"


    寄存器86和93 - D0为 R/W

    此致、
    -Steve Wilson