This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC23:独立的 ADC/DAC

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC23, TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756250/tlv320dac23-separate-adc-dac

器件型号:TLV320DAC23

我将介绍一些德州仪器提供的 ADC/DAC/编解码器。 我们希望分离 ADC/DAC (不使用编解码器)、以便使 DAC 时钟更好地适应输出音频信号。 在这里、我们看一下 TLV320DAC、我可以看到它具有很好的可控时钟。 我有几个关于"我的艰难"的问题:

-       在启动器件后是否可以更改更改更改 clk 的寄存器?

-       控制接口的指令是否与 TLV320AIC 兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Carlos、

    请查看我在下面的回答、如果您有更多问题或意见、请告诉我。

    -       在启动器件后是否可以更改更改更改 clk 的寄存器?

    TLV320DAC23与音频转换器的大部分器件一样、在启用所有电源并保持稳定后进行配置。 一旦数字和接口电源引脚通电(在本例中为 DVDD 和 BVDD)、就可以配置寄存器。

    -       控制接口的指令是否与 TLV320AIC 兼容?

    我们的所有音频转换器均支持 I2C 接口、在某些情况下、它们还与 SPI 接口兼容。 每个音频转换器都有一个特定的 I2C 地址(在某些器件中、I2C 地址可通过数字引脚修改)。  因此、他们可以轻松共享编程线路。

    此音频 DAC 是否支持您所需的所有功能? 我们还建议查看我们的 TLV320DAC3203。 这是我们最好的 DAC 之一、我们的 TI 网站上提供了大量有关它的信息。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.