This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA5052:可实现更长延迟时间的任何器件

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA5052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/734860/tpa5052-any-parts-which-could-achieve-longer-delay-time

器件型号:TPA5052

大家好、

对于 TPA5052、当 fs=48kHz 时、最大延迟时间为170ms。 当 fs=48kHz 时,任何其它可实现>500ms 的部分?

谢谢。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:
    我们没有其他支持更长延迟时间的同步延迟器件。 请在此处查看: www.ti.com/.../products.html
    解决此问题的一种方法是使用串联的三个部分来增加延迟、如数据表中的图3所示。
    此致、
    郑少文