This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3121D2:增益 db 小于 TPA3121D2

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3121D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/734881/tpa3121d2-gain-db-is-less-tpa3121d2

器件型号:TPA3121D2

您好、Shawn、

在测试音频功率放大器 TPA3121D2时,我发现增益比通过增益电阻器设置的增益为4dB。  

根据数据表,容差仅为+-2dB。 我提供24V 输入,我发现输出电压超过7V 时出现削波。

连接8欧姆负载时,放大器关闭输出。

这是否与电源泵送相关。?

请指导我解决这个问题。

谢谢、

迪维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divy、
    让我确认 PVCC 是24V、对吧? 看起来输出被串行削波、为什么要施加如此大的输入信号? 您可以尝试减小输入信号振幅吗? 您使用的增益是多少? 该测试是在 EVM 还是您的电路板上执行的? 如果是后一个、您能向我展示一下 SCH 吗?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    PVCC 为24V。 我不会为输入提供超过500mV 的电压。 增益设置为26dB。 我仅得到大约22dB 的增益。 尝试使用定制板。 您能否共享电子邮件以发送原理图?

    谢谢、
    Divya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dovy:
    请帮助解决此问题、让我们离线通信。 我的电子邮件是 shawn-zheng@ti.com 谢谢!
    此致、
    郑少文