This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1739:TJ 规格

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756183/pcm1739-tj-specification

器件型号:PCM1739

尊敬的技术支持团队:

我对 PCM1739E/2K 有疑问。  

您能告诉我 Tj 的规格吗?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    我们在此器件上没有 TJ 规格、但我们在绝对最大值表中指定了70°C 的最大工作温度 TJΘ 您使用 Δ T 来估算环境到结温。 如果器件的功耗为93mW (典型值)、且功耗为 TJΘ 100°C/W、则结至环境温度约为9.3°C

    谢谢、
    Paul