This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255_OTW 问题

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/734770/tpa3255-tpa3255_otw-issue

器件型号:TPA3255

我构建了一个与 PVDD 电源(当前为40V)供电 的 EVM 板副本、另一个18V 电源提供15V、12V 和3.3V 电源、除此之外、我还创建了一个完全相同的 EVM 板副本。 所有这些电源均已启动并在运行、且 TPA3255DDVR 在通电时保持复位状态。 一旦复位被移除、OTW 引脚变为低电平、Fault 引脚闪烁一次并保持高电平。 40V 电源的电流消耗几乎不到100mA、因此我不认为这是一种瞬时过热情况。 是否有任何其他可能导致该引脚变为低电平的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    我们正在研究这个问题。 如果可能、您能否向我们展示示波器屏幕截图和您的 SCH?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我发现了这个问题、但数据表未能对我进行引导、数据表显示这是过热警告。 问题是、我把 缓冲放大器的互连电容器留给了 TPA3255输入、所以它们看到了放大器的6V 直流电压、添加了这些电容器、放大器开始工作。

    不确定我为什么没有过载或者不知为何错过了对信息的解释。

    感谢你的帮助